请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65295 数据表建议自举电容器的电容值为0.1uF。 您能告诉我该电容器值的最小/最大范围是多少?
我的问题是、如果自举电容器短路、大量电流流经串联电阻器、那么该电阻器会发热至脱焊点。 为了避免单个故障导致另一个故障、我想串联两个0.22uF 电容器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表建议自举电容器的电容值为0.1uF。 您能告诉我该电容器值的最小/最大范围是多少?
我的问题是、如果自举电容器短路、大量电流流经串联电阻器、那么该电阻器会发热至脱焊点。 为了避免单个故障导致另一个故障、我想串联两个0.22uF 电容器。
谢谢你。