This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:自举电容器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175775/tps65295-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS65295

数据表建议自举电容器的电容值为0.1uF。 您能告诉我该电容器值的最小/最大范围是多少?

我的问题是、如果自举电容器短路、大量电流流经串联电阻器、那么该电阻器会发热至脱焊点。 为了避免单个故障导致另一个故障、我想串联两个0.22uF 电容器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电容为0.1~0.47uF、对于2*0.22uH 串联电容不存在任何关键问题。

    裕昌