This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2444280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172967/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022

尊敬的 TI 团队:

我将 TPS61022升压 IC 用于我的物联网产品、在 MQTT 服务器上发布 GSM、GPS 和传感器数据、然后器件休眠。以下是电源要求:-

输入电压范围:- 1V 至3V

输出电压:-恒定3.6V

输出电流: -恒定3A

使用的电池:两节串联的 AA 电池(1.5V/2900mAh) 、可获得3V 输入。

但是、当我将数据发布到 MQTT 服务器时、我会面临输入电压下降问题、这会导致器件复位。

目前、以下是 TPS61022 MODE 引脚的状态

MODE 引脚悬空

2.在 自动 PFM 模式中 MODE 引脚连接至 GND。

在强制 PWM 模式中、MODE 引脚连接至3V 输入(逻辑高电平)

我使用了所有三种可能性、但没有得到结果。 在 MQTT 服务器上发布数据时、我的器件仍在重置。  

请建议同样的解决方案。

谢谢、此致、

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prakash、

    负载瞬态期间、输出电压似乎会大幅下降、因为您的负载电流从0A 变为3A、因此会有一点大。

    我想您可以尝试添加更大的输出电容器或添加前馈电容器以提高响应速度。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们的应用应使用哪种模式的 TPS61022?

    MODE 引脚接地(自动 PFM 模式)?

    2. MODE 引脚上拉至3V3 (强制 PWM 模式)?

    3、MODE 引脚悬空(既不通过3V3上拉、也不下拉至 GND)?

    请建议应用使用哪种 TPS61022模式。

    谢谢、此致、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    在轻负载条件 下、PFM 效率更高、但输出电压纹波更大、FPWM 模式效率更低、但输出电压纹波更小。 我认为 PFM 更适合您的应用、因为它在器件睡眠时会消耗更低的电流。

    MODE 引脚不能悬空、必须连接到逻辑高电平或逻辑低电平。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     我已经检查了自动 PFM 模式下的升压电路、但我的器件在低于1.8V 的电压下无法工作、尽管我是由恒定电压电源供电。

     我随附了原理图和布局、以供升压电路参考。

    请就此提出建议。

    e2e.ti.com/.../Gerber-of-TI-boost-circuit_2D00_REV00.1.rare2e.ti.com/.../TI-boost_2D00_REV00.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    当 VIN<1.8V 时、输出电压和电流是多少? 它们是否仍然是3.6V/3A?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是输入电压<1.8V、所需输出仍然为3.6V/3A。

    此致、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    如果考虑到效率、TPS61022在 VIN<1.8V 时可能不支持3.6V/3A、因为最小电感器谷值电流限制约为6.5A。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。

    请推荐一些可支持输入电压<1.8V 并提供3.6V/3A 输出的替代器件。

    此外、建议 TPS61022是否能够支持输入电压<1.8V 并提供3.6V/2A 输出?

    谢谢、此致、

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    3.6V/2A 的最小 VIN 约为1.4V。  

    很抱歉、我们的器件无法支持3.6V/3A、TPS61022是 VIN<1.8V 时具有最大电流限制的器件。

    此致、

    Nathan