This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我将 TPS61022升压 IC 用于我的物联网产品、在 MQTT 服务器上发布 GSM、GPS 和传感器数据、然后器件休眠。以下是电源要求:-
输入电压范围:- 1V 至3V
输出电压:-恒定3.6V
输出电流: -恒定3A
使用的电池:两节串联的 AA 电池(1.5V/2900mAh) 、可获得3V 输入。
但是、当我将数据发布到 MQTT 服务器时、我会面临输入电压下降问题、这会导致器件复位。
目前、以下是 TPS61022 MODE 引脚的状态
MODE 引脚悬空
2.在 自动 PFM 模式中 MODE 引脚连接至 GND。
在强制 PWM 模式中、MODE 引脚连接至3V 输入(逻辑高电平)
我使用了所有三种可能性、但没有得到结果。 在 MQTT 服务器上发布数据时、我的器件仍在重置。
请建议同样的解决方案。
谢谢、此致、
Prakash
尊敬的 TI 团队:
我们的应用应使用哪种模式的 TPS61022?
MODE 引脚接地(自动 PFM 模式)?
2. MODE 引脚上拉至3V3 (强制 PWM 模式)?
3、MODE 引脚悬空(既不通过3V3上拉、也不下拉至 GND)?
请建议应用使用哪种 TPS61022模式。
谢谢、此致、
Prakash
尊敬的 TI 团队:
我已经检查了自动 PFM 模式下的升压电路、但我的器件在低于1.8V 的电压下无法工作、尽管我是由恒定电压电源供电。
我随附了原理图和布局、以供升压电路参考。
请就此提出建议。
e2e.ti.com/.../Gerber-of-TI-boost-circuit_2D00_REV00.1.rare2e.ti.com/.../TI-boost_2D00_REV00.1.pdf
您好、Nathan、
是输入电压<1.8V、所需输出仍然为3.6V/3A。
此致、
Prakash
您好 Prakash、
如果考虑到效率、TPS61022在 VIN<1.8V 时可能不支持3.6V/3A、因为最小电感器谷值电流限制约为6.5A。
此致、
Nathan
您好、Nathan、
感谢您的回答。
请推荐一些可支持输入电压<1.8V 并提供3.6V/3A 输出的替代器件。
此外、建议 TPS61022是否能够支持输入电压<1.8V 并提供3.6V/2A 输出?
谢谢、此致、
Prakash
您好 Prakash、
3.6V/2A 的最小 VIN 约为1.4V。
很抱歉、我们的器件无法支持3.6V/3A、TPS61022是 VIN<1.8V 时具有最大电流限制的器件。
此致、
Nathan