当我尝试在 LTSpice 中打开模型时、遇到 错误。(语法错误和未知符号)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我尝试在 LTSpice 中打开模型时、遇到 错误。(语法错误和未知符号)
您好 Enes、
遗憾的是、我们无法支持 LTSPICE、因为它违反了 EULA。 建议使用 PSPICE for TI 评估我们的器件、请参阅以下链接。
PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com
希望这对您有所帮助。
David。
您好 Enes、
遗憾的是、由于 EULA 的原因、我在 LTSPICE 中没有任何经验、无法支持您的特定请求。 正如我提到的、TI 提供 PSPICE 供 TI 免费下载、建议您将其与器件模型结合使用、如果您对此软件包有疑问、我们将非常乐意为您提供支持。
此外、如果您愿意在没有 LTSPICE 的情况下获得支持、请随时重新打开 Thread、并让我知道 您正在尝试进行哪些仿真、也许我可以通过这种方法为您提供支持?
感谢您的理解、
David。
您好 Enes、
我咨询了同事、并完成了将 Trans 模型从 TI.com 下载到 TI PSPICE 的步骤。 下面是我为使该模型运行所采取的步骤。
1.将模型下载到文件夹中
2.将 zip 文件解压到上述文件夹中。
3.打开 OPJ 文件。
4.打开 DSN 文件。
5.模型默认为启动,而不是稳定状态。
5A。 在左侧有文件、右键单击此处并生成根。
6.创建仿真配置文件、命名并将运行时间设为2ms。
7.放置标记(TI 限制的 PSPICE 对于此模型为3个标记)。
8.运行仿真。
希望这对您有所帮助。
David。