This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:未加密 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172781/lmr14050-q1-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:LMR14050-Q1

当我尝试在 LTSpice 中打开模型时、遇到 错误。(语法错误和未知符号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enes、

    遗憾的是、我们无法支持 LTSPICE、因为它违反了 EULA。  建议使用 PSPICE for TI 评估我们的器件、请参阅以下链接。

    PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、我可以将未加密模型转换为在 LTSpice 中使用。 但我认为这个模型不正确。 我的所有仿真都在 LTSpice 上进行。 您能给我一个关于如何 解决此错误的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enes、

    遗憾的是、由于 EULA 的原因、我在 LTSPICE 中没有任何经验、无法支持您的特定请求。  正如我提到的、TI 提供 PSPICE 供 TI 免费下载、建议您将其与器件模型结合使用、如果您对此软件包有疑问、我们将非常乐意为您提供支持。

    此外、如果您愿意在没有 LTSPICE 的情况下获得支持、请随时重新打开 Thread、并让我知道 您正在尝试进行哪些仿真、也许我可以通过这种方法为您提供支持?

    感谢您的理解、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。 现在、我尝试在  PSPICE 上模拟 LMR14050-Q1。 当我从'.OLB'文件添加库时、它似乎不包含仿真。  我不知道在添加库时有什么错误。 我遵循以下说明:

    1-单击"Part Search"(部件搜索)

    2-单击"Add Library"(添加库)

    3-选择"LMR14050SDDA_TRANS.OLB"文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enes、

    我会将您的问题提交给更熟悉这些详细信息的人。

    感谢您的耐心等待。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enes、

    我咨询了同事、并完成了将 Trans 模型从 TI.com 下载到 TI PSPICE 的步骤。  下面是我为使该模型运行所采取的步骤。

    1.将模型下载到文件夹中  

    2.将 zip 文件解压到上述文件夹中。

    3.打开 OPJ 文件。

    4.打开 DSN 文件。

    5.模型默认为启动,而不是稳定状态。  

    5A。 在左侧有文件、右键单击此处并生成根。

    6.创建仿真配置文件、命名并将运行时间设为2ms。

    7.放置标记(TI 限制的 PSPICE 对于此模型为3个标记)。

    8.运行仿真。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你能抽出时间。 但仍然无法进行仿真。  我的功率(电流)要求也会改变。 因此、我 将选择使用另一个降压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enes、

    很抱歉、您遇到了困难、我们目前无法解决。  我将结束本主题、如果您对新器件有任何疑问、请告知我们。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。