请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 主题中讨论的其他器件: BQ25792
大家好、
除了适配器,我们还需要 C 型电源。
我的问题是,如果 我们在 电池放电期间突然插入 Type-C,
我们是否应该首先关闭电池 FET 以防止20V 的反向电压、然后更改充电电流?
或者、内部有一种机制会 自动关闭
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fred、
要添加另一个分支、您需要实现独立的逻辑、以避免同时打开 ACFET 和 BATFET。
或者、您也可以尝试 BQ25792:具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型1-4节5A 降压/升压电池充电器
https://www.ti.com/product/BQ25792
此致、
老虎