This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:Auxillery Type-C 电源问题

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175169/bq24800-auxillery-type-c-power-source-issue

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、

除了适配器,我们还需要 C 型电源。

我的问题是,如果 我们在 电池放电期间突然插入 Type-C,

我们是否应该首先关闭电池 FET 以防止20V 的反向电压、然后更改充电电流?

或者、内部有一种机制会 自动关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    BQ24800 ACDRV 和 BATDRV 具有互锁功能。 BATFET 将在 ACFET 导通前关闭。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    问题是 ACFET 会 一直关闭、因为适配器上没有电源、而 C 型

    我问的是 Type-C 背靠背 MOS 栅 、它没有连接到我们的 ACDRV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    要添加另一个分支、您需要实现独立的逻辑、以避免同时打开 ACFET 和 BATFET。  

    或者、您也可以尝试 BQ25792:具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型1-4节5A 降压/升压电池充电器

    https://www.ti.com/product/BQ25792

    此致、

    老虎