请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 我正在设计中使用 BQ298018RUGR、并看到意外结果。 我们的电路遵循 EVK 设计、但当我们的设计连接到电源时、保护芯片消耗~130mA 电流、几乎所有电流都通过 BAT 引脚。 此外、BQ2980不会驱动 FET 开关将电池电压传递到系统。 从电路板上移除 BQ2980后、电流变为0。
我想知道主板座是否以正确的方向组装充电器和/或使用了正确的部件、我们主板芯片上的标记与评估套件上的标记不同。 下面是 电路板布局图以及与 EVK 和我们的设计方向相同的构建板图像(引脚1应位于左下方)。 我不清楚芯片上的标记、定制板上的 BQ2980是否以正确的方向组装? 我注意到、"in"在两个图像之间旋转90度、但由于元件引脚布局、它只能以180度的增量进行定位。 我们器件上的标记是否与 BQ298018RUGR 相符?