你(们)好
在设置 Chem ID 和全面学习后、客户使用 BQ27426进行设计。
为电池充电时、RSOC 将从1%更改为60%、然后从70%更改为100%、但电池电压将在100%时为3.7V。
先前的测试均正常、但这次发现了此问题。 电池容量为9000mah、因此它们可缩放参数。
已附加数据供您参考。
请提供有关此问题的一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Star:
我在 gg 文件中看到设计容量为1340mAh、而 Qmax Cell 0则为19661、您能解释一下为什么这些值相差如此之大吗? 这里的逻辑是什么?
测试和学习周期是否在电池容量为9000 mAh 的情况下完成? 或更小?
请列出设计规格、以便客户更好地为您提供指导。 此外、请包含一个日志文件、其中包含完整的放电、放松和充电周期。
此致、
何塞·库瑟
尊敬的 Star:
请参阅此 e2e 主题、其中解决了该确切问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1127803/bq27426-battery-capacity-max-mah-support-to-14000mah?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq27426%20capacity#
此致、
何塞·库瑟