This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426 RSOC 不正确

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174067/bq27426-bq27426-rsoc-not-correct

器件型号:BQ27426

你(们)好  

在设置 Chem ID 和全面学习后、客户使用 BQ27426进行设计。

为电池充电时、RSOC 将从1%更改为60%、然后从70%更改为100%、但电池电压将在100%时为3.7V。

先前的测试均正常、但这次发现了此问题。  电池容量为9000mah、因此它们可缩放参数。

已附加数据供您参考。

e2e.ti.com/.../8000mah.zip

请提供有关此问题的一些建议。

谢谢

星号