This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73:TPS7301QDG4推荐替代器件。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73, TPS745, TPS74701, TPS7A26
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175054/tps73-tps7301qdg4-recommand-alternative-part

器件型号:TPS73
主题中讨论的其他器件: TPS745TPS74701TPS7A26

您好!

我们正在寻找 TPS7301QDG4的替代部件。 是否有任何器件引脚与引脚匹配、即使输出电流小于500mA? 我们可以评估小电流。 我们现在的应用是从3.3V 生成2.5V 电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    我有几个问题、因此我可以尝试找到该 LDO 的替代产品。

    可调节 LDO 是否是您的应用的一项要求? 或者固定输出 LDO 是否起作用?

    您的应用是否有规格要求? (PSRR、IQ、噪声等)

    您是否愿意使用非引脚对引脚的替代方案? 较新的 LDO 具有高电平有效使能端。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我更喜欢引脚对引脚匹配 LDO、以避免重新设计 PCB。 因此、可调 LDO 最适合我、因为 TPS7301QD 是可调类型。 如果是固定的2.5V LDO、则只需移除或更改一些电阻器即可避免重新设计 PCB。 它也被接受。

    此应用是用于 Cyclone III FPGA 内核电压的2.5V 电源。 FPGA 要求为2.375V 至2.625V。 我想大多数 LDO 都能做到这一点。 无需其他规格。

    实际上、TI 会向我们的供应商发送一封电子邮件、建议将 TPS7A2601DRVR 用作替代器件。 但它不是引脚对引脚匹配。 但我必须花费大量时间来更改和验证 PCB。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    对于较新的 LDO、由于高电平有效且采用现代封装、因此不会出现任何引脚对引脚匹配;但是、将会有专门针对 FPGA 的规格改进。 与 TPS7301QD4相比、这些新型 LDO 具有更单调的启动、这对该应用有利。

    另一种选择是使用此 LDO 的固定电压版本 TPS7325QD。  

    请参阅下表、比较规格和引脚:

      TPS7301QDG4 TPS7325QD TPS74501PDRVR TPS74701DRCR TPS7A2625DRVR
    通用器件型号 TPS73. TPS73. TPS745 TPS74701 TPS7A26
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 10. 10. 6. 5.5. 18
    输入电压(最小值)(V) 2.47. 2.47. 1.5 0.8. 2.4
    输出电压(最大值)(V) 9.75 9.75 5.5. 3.6. 17.41.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.2. 0.55 0.8. 1.24.
    固定电压(V) 可调 2.5. 可调 可调 2.5.
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    8. 8. 45. 27. 22.
    噪声(uVrms) 74. 74. 53. 20. 300
    精度(%) 2. 3. 1 2. 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    270 270 95 50 355.
    Iq (典型值)
    (mA)
    0.34. 0.34. 0.025. 1 0.002
    输出电容器类型       非陶瓷 非陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    172. 172. 80 42. 73.3.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至85 -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2  19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) 4mm2:2 x 2 (WSON|6) 9 mm2:3 x 3 (VSON|10) 4mm2:2 x 2 (WSON|6)
    封装 SOIC|8. SOIC|8. WSON|6. VSON|10 WSON|6.
    引脚1 GND GND 输出 在中 输出
    引脚2 SD SD FB 在中 常闭
    引脚3 在中 在中 GND PG PG
    引脚4 在中 在中 英文 偏置 英文
    引脚5 输出 输出 PG 英文 GND
    引脚6 输出 输出 在中 GND 在中
    引脚7 FB Sns -- SS --
    引脚8 PG PG -- FB --
    引脚9 -- -- -- 输出 --
    引脚10 -- -- -- 输出 --

    此致、

    安德烈斯