请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 大家好、团队、
我想估算 TPS53355的 IOCP 设置的最小值和最大值。
有 Excel 计算器墨收集器、这些计算方法为 IO_max_min/type/max 我可以使用数据表公式2和1.7m Ω 或1.5m Ω 获得与 RDS (on)相同的 IOCP 典型值(IO_max_typ)、但我无法理解如何估算 IOCP_min 和 IOCP_max
您能告诉我哪些参数值用于计算 Excel 计算器工具中的 IO_max_max 和 IO_max_min 吗?
此致、