This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:IOCP 最小值/最大值的估算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177266/tps53355-estimation-of-min-max-of-iocp

器件型号:TPS53355

大家好、团队、

我想估算 TPS53355的 IOCP 设置的最小值和最大值。

有 Excel 计算器墨收集器、这些计算方法为 IO_max_min/type/max 我可以使用数据表公式2和1.7m Ω 或1.5m Ω 获得与 RDS (on)相同的 IOCP 典型值(IO_max_typ)、但我无法理解如何估算 IOCP_min 和 IOCP_max

您能告诉我哪些参数值用于计算 Excel 计算器工具中的 IO_max_max 和 IO_max_min 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、  

    数据表中的公式2是估算器件 OC 最小值和最大值的最佳方法、方法是考虑该公式可变参数的最小值和最大值。  

    • VTRIP 取决于所使用的 RTRIP 的变化百分比、通常为1%。  
    • 数据表中提供的 ITRIP 最小值为9.4uA、最大值为10.6uA  
    • 电感器电流纹波将取决于所使用的 VIN 和 VOUT 的最大值和最小值以及电感器的电感。
    • Vout 精度 在最坏情况下为+/-1%
    • 您可以从 EC 表中基于用例的数据表中获取 FSW。  
    • Rdson、 我估计 大约比典型范围的+/-10%  

    谢谢!  

    Tahar