Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP7355, PMP9175, TPS23753AEVM-001
主题中讨论的其他器件: PMP7355、 PMP9175、
您好!
我想设计 PoE PD 802.3at 1类2、7W、并假设使用 TPS23753A 解决方案。
您是否有任何反激式变压器器件可供参考的建议?
由于我们的 PCB 空间有限、因此希望找到一个小尺寸的变压器、并且变压器仅支持7W@5V 输出。 或7@12V。
它不需要支持12.95W。
谢谢!
此致、
史希欣