This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:反激式变压器选择

Guru**** 2520070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP7355, PMP9175, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167669/tps23753a-flyback-transformer-selection

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP7355PMP9175

您好!

我想设计 PoE PD 802.3at 1类2、7W、并假设使用 TPS23753A 解决方案。
您是否有任何反激式变压器器件可供参考的建议?
由于我们的 PCB 空间有限、因此希望找到一个小尺寸的变压器、并且变压器仅支持7W@5V 输出。 或7@12V。
它不需要支持12.95W。

谢谢!

此致、

史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 希欣、

    感谢您与我们联系!

    我随附了一些包含长度信息的变压器器件型号。 请告诉我们以下各项是否能提供帮助。

    7W@5V 、sec 二极管:

    POE70P-50L (13.2mm)

    7W@12V、sec 二极管:

    POE70P-12L (13.2mm)

    10W@5V 、秒 同步 FET:

    50314433 (17.75mm)

    LDT0807-50R (12mm)

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的支持!

    我们的 PCB 高度受限需要小于8mm,任何建议使用的7W 变压器?

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、希欣、

    感谢您的跟进!

    考虑高度、您可以选择749119250 (7.4mm 高度):5V 输出电压、1.41A 输出电流。  

      

    数据表为:

    https://www.we-online.com/catalog/datasheet/749119250.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的建议。

    您是否拥有采用749119250的参考电路设计 TPS23753A?

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chichin、

    很抱歉、我认为我们没有参考电路  749119250。您可以查看以下参考设计并进行一些小的修改。  

    PMP7355: 适用于 PoE 应用的5V、2A、3类成本优化型反激式转换器参考设计

    PMP9175: 适用于 PoE 应用的5V、2.3A 高效同步反激转换器参考设计

    TPS23753AEVM-001:5V、1.4A、低成本、简单的7W 反激式转换器应用

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    Roger The,谢谢!

    此致、

    史希欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 希欣、

    我现在要关闭这个线程。 欢迎您在 E2E 中向我们询问您是否还有任何疑问!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!