请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53515 在数据表的第21页中、它指出过流保护最大值仅建议为14A。 假设包括纹波电流在内的最大输出电流处于输出电感器的饱和和加热能力范围内、将检查清单电子表格中的 I_lim_typ 限制为20安培会产生什么影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表的第21页中、它指出过流保护最大值仅建议为14A。 假设包括纹波电流在内的最大输出电流处于输出电感器的饱和和加热能力范围内、将检查清单电子表格中的 I_lim_typ 限制为20安培会产生什么影响?