This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:tps53515将电流限制在14A 以上

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176985/tps53515-tps53515-limit-current-over-14a

器件型号:TPS53515

在数据表的第21页中、它指出过流保护最大值仅建议为14A。 假设包括纹波电流在内的最大输出电流处于输出电感器的饱和和加热能力范围内、将检查清单电子表格中的 I_lim_typ 限制为20安培会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    建议的最大 OCP 为14A、这是由于器件输出能力所致。 该器件在稳态输出下的额定电流仅为12A。 如果在短时间内高于14A、则会有更大的机会对器件造成永久损坏。 由于此特性超出器件设计最大值、因此在我们的端部未对其进行全面测试。 请小心操作。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有一个问题。 测量的输出运行电流、它们明显低于12A。 故障场景如下所示。 输入处于最终运行电压、然后启用53515。 然后、输出电压从零上升至2或3V、然后快速关闭。 遗憾的是、在注意到这种情况时未测量输出电流、仅测量输出电压。 此外、该应用中的53515靠近多个非常快速的数字 IC。 噪声可能是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    您可以共享原理图吗?

    最好是从示波器中获得输出电流、输出电压、输入电压和开关节点的脉冲、以便我们能够诊断启动时可能发生的任何故障。

    谢谢、
    Caleb