This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:电流消耗问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176621/lp5861-current-consumption-question

器件型号:LP5861
主题中讨论的其他器件: LP5860EVM

您好!

我的客户正在查看 LP5861器件、对低输出电流时的功耗有一些疑问。 他们的关注:

一个问题可能是漏电流、规格表的第一页显示 、5mA 通道电流的平均电流典型值为3mA、但电气规格表列出了5mA 通道电流的4.3mA。 器件5mA 输出电流的编程方式是否不同?  例如、 当电流被全局最大电流(MC)而非单个点电流(DC)限制时、可能会更高?

是否可以采取任何措施来尽量减少 ICC?  最后、对于低(低于1mA)通道电流、我们能否在 ICC 上共享任何数据? 我在数据表中没有看到任何内容表明这可能会随通道电流的变化而变化。 客户计划 以 大约0.5mA 的电流运行所有 LED、他们希望 IC 电流可能随着输出电流的降低而下降。  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很高兴听到您的声音!

    对于第一个问题、很抱歉、我不太理解您要问什么、平均电流是指 ICC 还是电流阱的平均电流? 您想知道如何通过不同的配置将输出设置为5mA 吗?

    当输出电流设置为0.5mA 时、您能给我一些时间来测试 ICC 值吗?

    我将在这个周末之后向您提供反馈。  

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    第一个问题涉及器件的静态电流。 第一页上的数字不会对电气参数表中的数字进行数学运算。

    和:

    我们尝试了解 这些数字是否适用于不同的器件设置。 例如、如果一个测试使用全局最大电流、另一个测试使用单独的点电流进行测试、该怎么办。 不确定、但对于电池供电型应用而言、3mA 至4.3mA 是一个相当大的差异。

    请告知我们、您是否可以考虑对器件进行编程的任何器件设置/方法、以确保器件电流尽可能低。 感谢您在输出设置为0.5mA 的 ICC 上获取一些数据! 这将真正帮助客户。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当客户将电流设置为0.5mA 时、他们的 VCC 是否设置为3.3V?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请在3.3V 的 VCC 下对输出端的0.5mA 驱动电流进行测试。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    因为我只有 LP5860EVM、所以我在单扫描模式下对其进行测试、与 LP5861具有相同的操作。

    我的配置为:

    VCC = 3.3V、 全局最大电流= 3mA、PWM 百分比= 100%、DC = 0x50、Iout = 0.47mA。 (适用于 sw0上的所有 LED)

    在此测试条件下:

    ICC = 4.0027mA。

     

    谢谢!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于另一个问题、我还通过单扫描模式在 LP5860EVM 上进行测试

    我的配置为:

    VCC = 3.3V、 全局最大电流= 10mA、PWM 百分比= 100%、DC = 0x19、Iout = 0.49mA。 (适用于 sw0上的所有 LED)

    在此测试条件下:

    ICC = 4.3721mA。

    因此、ICC 与 全局最大电流值相关、但与输出电流无关。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您获取此测试数据! 对于 通道电流为5mA 时、您对首页典型值3mA 是如何完成的有什么了解吗? 这被列为数据表首页上"超低功耗"的子项目符号:  

    激活模式:Icc = 3mA (典型值) 当通道电流= 5mA 时

    输出通道电流较低的测试会产生比数据表通告的电流更大的电流。  我们似乎缺少了一些其他设置来进一步优化 IC 的电源电流...

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ICC 还与 PWM 频率设置相关、在上述测试中、我将其值设置为125kHz、

    我执行另一项测试来设置:

    VCC = 3.3V、 全局最大电流= 3mA、PWM 百分比= 100%、DC = 0x54、Iout = 0.5mA。 (适用于 sw0上的所有 LED)       数据刷新模式=模式1、PWM 频率= 62.5kHz。

    在此测试条件下、

    VCC = 3.6825mA。

    当我将 数据刷新模式设置为模式3并将电流设置为5mA 时、ICC=3.7082mA。

    当我将 数据刷新模式设置为 mode2并将电流设置为5mA 时、ICC=3.6819mA

    我还尝试 更改其他配置、但似乎 ICC 仅受全局最大电流、 数据刷新模式和 PWM 频率的影响。

    谢谢!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 刚将其发送给工程师、将会告诉您是否有任何后续问题。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    您能否确认在100%占空比下没有对输出进行切换? 它是纯直流电流、没有斩波? 客户担心开关产生的噪声、并且不希望在输出端使用任何 PWM。 我认为这是器件的工作方式、但 我只是想确认一下。  

    是否有办法使用外部电阻器使全局 MC 电流设置小于3mA? 例如、它们是否可以将其设置为0.5mA 或1mA?  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于第一个问题:是的、当您将 PWM 设置为100%占空比时、不会对输出进行切换。

    第二个问题:不、LP586x 系列没有 ISET 引脚可使用外部电阻器设置 MC 电流、只能通过寄存器值进行配置。

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives、

    感谢您的所有帮助! 最后一件事(我希望!)。 查看绝对最大值表、所有引脚的额定电压均为6V。 这是否意味着所有引脚都具有阻断功能、即使器件未为 VCC 供电、引脚上也可以存在电压?  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、所有引脚都可以直接连接到低于6V 的电压。

    谢谢!

    Ives