主题中讨论的其他器件: LP5860EVM
您好!
我的客户正在查看 LP5861器件、对低输出电流时的功耗有一些疑问。 他们的关注:
一个问题可能是漏电流、规格表的第一页显示 、5mA 通道电流的平均电流典型值为3mA、但电气规格表列出了5mA 通道电流的4.3mA。 器件5mA 输出电流的编程方式是否不同? 例如、 当电流被全局最大电流(MC)而非单个点电流(DC)限制时、可能会更高?
是否可以采取任何措施来尽量减少 ICC? 最后、对于低(低于1mA)通道电流、我们能否在 ICC 上共享任何数据? 我在数据表中没有看到任何内容表明这可能会随通道电流的变化而变化。 客户计划 以 大约0.5mA 的电流运行所有 LED、他们希望 IC 电流可能随着输出电流的降低而下降。
谢谢!
John