This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VSW 波形检查

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174961/bq25601-vsw-waveform-check

器件型号:BQ25601

大家好、

我测试 BQ25601并将 Vin 设置为4.55V、Vout 设置为4V、充电电流设置为2.04A。 VSW 波形正常。 但当我将 Vin 设置为4.45V 时、VSW 波形与4.55V 不同。 看起来器件以不同于 PWM 的模式运行。 此外、电流会异常地低于设置值。 当设置值为2.04A 时、充电电流约为1.7A。 BMS 软件中的状态显示器件不在 IINDPM 中。 我想知道是否还有另一种运行模式、除了 PWM 和 PFM。 在该模式下、器件不会监控充电电流。 第一张图片是 VIN 4.45V、第二张图片是 VIN 4.55V。 黄色线是 VSW、蓝色线是 Vbat。

我在 https://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf 上看到了您的答案 、但我想知道我何时进入此模式以及如何计算频率。 我想知道当器件进入此模式时是否有任何指示器。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我刚刚与客户讨论过。 他们发现、在每个脉冲中、当 Vin 为4.45V 时、VSW 会持续下降。 他们想要了解从 PWM 切换到异常模式的原理。 为什么会突然变化? 是否有任何方法通过更改寄存器来控制它?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    BQ25601的默认 VINDPM 由 REG06提供典型值为4.5V 的电压。 当输入电压低于4.5V 时、这意味着适配器无法提供系统电源或为电池充电。 有关更多信息、请参阅数据表8.3.3.4输入电压限制阈值设置(VINDPM 阈值)。 本视频 可帮助您了解 DPM (动态电源管理)。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    第三张图片显示 VINDPM 为4.1V。 因此、它可能与 VINDPM 无关。 我想知道这种模式的原理是什么以及如何计算电流?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    与我的客户讨论过、他们的输入电压为4.6V、电池电压范围为3.3V 至4.45V。 其充电电流为2.4A。 因此、在大多数情况下、当器件以 LDO 模式运行时 、该模式是否会损害器件和电池?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    下面的常见问题解答应该对您有所帮助。 如有任何疑问、请发送电子邮件至我们。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025466/faq-bq25618-faq-why-does-ichg-reduce-when-reaching-the-maximum-duty-cycle-for-the-bq25618-bq25618e-bq25619-bq25611d-bq25616-bq25600-bq25600d-bq25601-bq25601d-bq25606

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。 最大占空比规格是决定固定输入电压下最大输出电压的因素之一。  

    为了正常充电、器件不应处于睡眠模式、即在降压模式下、VVAC 需要高于 VBAT + VSLEEPZ。

    谢谢、

    宁。