This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VSW 波形检查

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174961/bq25601-vsw-waveform-check

器件型号:BQ25601

大家好、

我测试 BQ25601并将 Vin 设置为4.55V、Vout 设置为4V、充电电流设置为2.04A。 VSW 波形正常。 但当我将 Vin 设置为4.45V 时、VSW 波形与4.55V 不同。 看起来器件以不同于 PWM 的模式运行。 此外、电流会异常地低于设置值。 当设置值为2.04A 时、充电电流约为1.7A。 BMS 软件中的状态显示器件不在 IINDPM 中。 我想知道是否还有另一种运行模式、除了 PWM 和 PFM。 在该模式下、器件不会监控充电电流。 第一张图片是 VIN 4.45V、第二张图片是 VIN 4.55V。 黄色线是 VSW、蓝色线是 Vbat。

我在 https://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf 上看到了您的答案 、但我想知道我何时进入此模式以及如何计算频率。 我想知道当器件进入此模式时是否有任何指示器。

此致、

Peter