This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用分压器在 HV 处步进电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-00173, UCC28711, PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176811/ucc28740-using-a-voltage-divider-to-step-the-voltage-at-hv

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173UCC28711PMP41009

您好!

我正在设计一个双向转换器、在该转换器中、我使用 UCC28740通过直流隔离器为控制器供电。 我担心这里有两件事、如第一个和第二个原理图所示。 如果在输入电流为100A 时、输入电压介于400和800伏之间、我相信用作 HV 分压器的电阻器会散发过多热量。 我想知道这是否是在不耗散热量的情况下将电压降至 HV 的最佳方法、并且我还通过两个二极管的阴极连接在一起、以便一个二极管在电压高于另一个二极管时立即充电。 我想知道这是不是最好的方法。

我需要帮助确定在这里要做什么、我还使用 Excel 计算来检查实现输出电压和电流所需的每个组件值。

此致、