主题中讨论的其他器件: TIDA-00173、 UCC28711、 PMP41009
您好!
我正在设计一个双向转换器、在该转换器中、我使用 UCC28740通过直流隔离器为控制器供电。 我担心这里有两件事、如第一个和第二个原理图所示。 如果在输入电流为100A 时、输入电压介于400和800伏之间、我相信用作 HV 分压器的电阻器会散发过多热量。 我想知道这是否是在不耗散热量的情况下将电压降至 HV 的最佳方法、并且我还通过两个二极管的阴极连接在一起、以便一个二极管在电压高于另一个二极管时立即充电。 我想知道这是不是最好的方法。
我需要帮助确定在这里要做什么、我还使用 Excel 计算来检查实现输出电压和电流所需的每个组件值。

此致、