This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:您能告诉我 TL432#39的数据吗?

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616037/tl432-could-you-tell-me-about-tl432-s-data

器件型号:TL432

你(们)好。

我的客户正在考虑 TL432IPK、

我在下面已经被问及此器件。

那么、您能告诉我这方面的情况吗?

问题:0至70℃范围内有多少 Vref 温度特性?

※因为我们会将其视为参考值、而不会增加单个变体、

如果您扩展了数据、我会很有帮助。

※我可以确定温度数据的阶跃可能是粗略的。

※如果您可以接收最多3个数据、我将会很有帮助、但如果您没有数据、则只能接收1个数据、这是可以的。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi Sekiguchi、

    我们在整个温度范围内进行测试。 对于 TL432I、温度范围为-40C 至85C、因此我们针对 TL432I 的所有 Vref 特性都在该范围内。

    如果您只对0C 至70C 的温度感兴趣、则 TL432C EC 表会在该温度范围内显示。
    随温度变化的 Vref 特性见 EC 表。 如果您要查找图形、则数据表第7.14节中的图1有几个示例。

    我们的 Vref 温度规格"最小值"和"最大值"偏差可能在任何温度范围内发生、因此我们提供的任何图形都是典型值、因为我们无法保证趋势。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系。

    如果我们考虑最坏的值、我们知道该值能够涵盖数据表条件下的所有内容。
    此外、我知道您也必须在设计中考虑它的最差值。
    (我们阅读了数据表、因此我也知道 Vref 的几个示例。)

    ★但是、由于我的客户希望知道 Vref 温度特性在多大程度上作为该产品的功能值(TL 432 I)、因为可以使用典型数据、
    如果有任何实际测量数据、我希望您提供。

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    我目前没有 TL432I 器件的任何测量数据。
    只需再次检查。 您是否希望 TL432I 上的 Vref 与温度间的关系(0C 至70C)? 我可以进入实验室、提供在工作台上获取的测量数据、但可能需要一周或更长时间。 这会对您的客户有所帮助吗?

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。

    >您希望 TL432I 上的 Vref 与温度间的关系(0C 至70C)吗?
    是的、我需要该数据、因此请测量该数据。
    (我们将仅将其视为参考数据。)

    >我可以进入实验室、提供在工作台上获取的测量数据、但可能需要一周或更长时间。
    如果大约一周、请进行测量。
    (请在两周内填写。)

    >这会对您的客户有所帮助吗?
    是的、这有助于我的客户。

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masumi

    以下是来自1 TL432I 的典型数据示例。 我测试了整个温度范围、重点关注0-70C。

    温度(C) VK=Vref (V)
    -40
    2.482.
    0
    2.4926.
    15.
    2.4941
    25
    2.4957.
    50
    2.4986
    60
    2.4997.
    70
    2.5004.
    85.
    2.5013.
    125.
    2.5024.

    -mz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测量。

    有一个问题是未知的、所以请告诉我。

    在数据表中所述的 Vref 数据示例中、
    它具有山形特征(在低温和高温下会有所降低)、
    但采集的数据具有仅在低温下下降的特性。

    这是否与确认数据的 IC 的单个值一样好?
    ※您是否受到连接到外围设备的电阻等因素的影响?

    如果是单个值、我将按原样回复客户。

    此致、

    Masumi Sekiguchi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    Temp Co 是一个有保证的限值、但对斜率或形状没有任何意见。 数据表第7.14节中的图1就是这方面的一个示例。 所有3行均在规格范围内、但形状不同。 以下是有关这方面的一个好文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt183/slyt183.pdf。 它更详细地介绍了 temp Co 及其含义。

    在进行这些测量时、只有器件被加热、因此外部组件导致的变化极小。

    -mz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    是否可以告诉我们在另一天测量的测量电路图?
    (一切都好!)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    它只是数据表中10mA 时的图20。 我在5V 时使用了250欧姆。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    很抱歉、但我迟到了。

    顺便说一下、我需要再进行2次定量。
    问:您能测量它们吗?
    ※如果不可能、我会考虑其他方法。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    我可以尝试、但可能需要几个左右的时间才能找到它。

    -mz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您第二天的回复。

    根据您教授的内容、我还对其进行了测量。

    (为了增加数量、我们测量了10 pices。)

    由于我们公司拥有的设备、温度范围仅为0~60°C、但数据如下。

    从以下角度看、您认为这些数据也是合适的吗?

    ·10人的个人变体

    ·一个温度梯度

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    我在旅行中、没有机会去实验室。

    您的数据看起来很好、所有数据似乎都在规格范围内、并且它们具有相同的相关性。 非常接近我的数据。

    -mz