This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220 CREAT GMF 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621378/bq27220-bq27220-creat-gmfs-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!

当我使用 bqSTUDIO 生成 GMFi 文件时、它将显示错误。

读取错误在0x9180中停止(CC 偏移)。

BQ27220是否仅使用 OTF? 可以 成功生成 OTF。

是否有任何设置错误导致错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表必须处于非密封、完全访问模式才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我在解封模式下工作。

    正常情况下、我读取 和更新数据存储器正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    是否有任何更新?
    另一方面、我删除了 bqSTUDIO 并重新安装(v1.3.54.1和 v1.3.76)。
    更新数据存储器时会出现错误消息"No parameter matched address"。

    是软件问题吗? 它是如何解决的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我使用 la 检查 i2c 波。

    我发现 EV2400 Direct 提供单次停止、会导致系统读取参数错误。

    有什么理想解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确保将您的 ev2400至少更新到版本18。 如果您有 EV2300、您也可以尝试这样做、以消除这种可能性
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的、我也尝试使用 EV2300。 它具有相同的条件并显示相同的误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过其他 IC 或 EVM 板、以便确定它不是您使用的板?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我只尝试一个 EVM。
    目前、Disty 无法自行应用 EVM。
    因此、我没有更多用于测试的 EVM。

    还是可以帮助我生成 GMF 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    报告、

    GMF 文件需要具有您的设置。 您能否附加您的 gg 文件、我将看到我们是否可以提取 GMF 并发送给您

    谢谢
    Onyx