This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56C215EVM-762:WEBENCH 效率计算公式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS56C215EVM-762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620256/webench-tools-tps56c215evm-762-webench-efficiency-calculation-formula

器件型号:TPS56C215EVM-762
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我最近使用了 TPS56C215,并在 WEBENCH 设计器中进行了效率仿真 , 并更改了所有器件型号,使其与用户 guid TPS56C215EVM-762相同。

当输出电流为1A~2A 时、仿真结果相差约3%~4%; 当输出电流为2A~3A 时、差异约为2%~3%;当输出电流为3A~4A 时、差异约为1%~2%。 我想知道、为什么差值会变小、输出电流会变大。 (我还测试了实际电路板 TPS56C215EVM-762、结果与用户指南类似、因此我认为仿真中会出现问题)

我想知道 WEBENCH 如何计算效率。(效率公式)您能否列出  您考虑过的损耗列表。(如开关损耗、传导损耗、PCB 布局损耗、DCR 损耗、铁损耗、 铜损耗等)谢谢。

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、WEBENCH 考虑的损耗列表如下所示。 有关更多详细信息,我稍后将在 WEBENCH 团队为我提供准确的结果后回复您 。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、


    与电路板效率相比、Webench 效率通常不匹配3%(最大值)。

    2.以下公式用于 Webench 中的效率计算,“运行值”表中显示的该公式效率将匹配。

    效率= Pout/(Pout+PD)=(Vout*Iout)/((Vout*Iout)+PD)
    其中 PD =总功率损耗。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahantesh:

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahantesh

    我也对此有疑问。 我单击了运行值按钮、它显示了我的运行值、如 Vental 所示。 其中的一个困惑点是我导出了工作值、其中显示的频率为800kHz、但我的 MODE 引脚被选择为1.2MHz、时域也为1.2MHz。
    那么效率图的频率是基于哪个频率? 谢谢。

    此致、
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    目前、在 Webench 上、我们仅启用了两个频率、即400kHz 和800kHz、如下图所示。 将针对以"Opval"显示的频率计算效率。  

    由于 Webench 上未启用1.2MHz、因此它将在"Opvals "表中仅显示400kHz 或800kHz。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh

    感谢你的帮助。 还有两件事要问您。

    1.能否在性能摘要中模拟其他参数(如 Iin Average、root mean square)?

    2.当我看到 OP val 时、它显示了其中一个功率耗散来自 IC 损耗。

    您能否告诉我 IC 损耗的计算方法或包括方法? 如开关损耗、导通损耗、驱动器损耗等

    或者、您可以为我提供公式。  

    谢谢。

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    目前、我们没有在性能摘要中显示 Iin Avg、均方根值等参数。

       但是、您可以在"运行值"中找到 Iin avg、Cin IRMS 和 Cout IRMS、如下图所示。

      

     2. IC PD 包括/使用以下公式计算得出。

      答:如果高侧 FET 导通、下面是 IC_PD 损耗计算公式。  

    IC_PD ={Pdiss_IC_QUIESCENT +  Pdiss_FetHS_Conductable+Pdiss_FetHS_GateCharge                  +Pdiss_FetHS_RISE + Pdiss_FetHS_FALL + Pdiss_FetHS_Coss + Pdiss_FetLs_ReverseRecovery}

    b. 如果低侧 FET 导通、则下面是 IC_PD 损耗计算公式。  

    IC_PD = {Pdiss_IC_QUIESCENT + Pdiss_FetLS_Conductable+Pdiss_FetLS_GateCharge +Pdiss_FetLS_Coss +Pdiss_FetLS_Diode +Pdiss_FetLS_FetLS_Fall}

    其中、Pdiss=功率耗散

           FetLS= FET 低侧、FETHS=FET 高侧。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh

    我仍然对 下面的公式有一些疑问。 由于仿真和实验之间存在2.5%的差异。(实验很好)我可以询问您有关 TPS56C215 (12V→1.2V)输出电流1.2A/2.4A/3.6A/4.8A 的 IC 损耗参数(Rdson Ciss Qg)、或者您可以提供更详细的计算。 谢谢。

    IC PD 包括/使用以下公式计算得出。

      答:如果高侧 FET 导通、下面是 IC_PD 损耗计算公式。  

    IC_PD ={Pdiss_IC_QUIESCENT +  Pdiss_FetHS_Conductable+Pdiss_FetHS_GateCharge                  +Pdiss_FetHS_RISE + Pdiss_FetHS_FALL + Pdiss_FetHS_Coss + Pdiss_FetLs_ReverseRecovery}

    b. 如果低侧 FET 导通、则下面是 IC_PD 损耗计算公式。  

    IC_PD = {Pdiss_IC_QUIESCENT + Pdiss_FetLS_Conductable+Pdiss_FetLS_GateCharge +Pdiss_FetLS_Coss +Pdiss_FetLS_Diode +Pdiss_FetLS_FetLS_Fall}

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    内部 MOS 参数和详细的损耗公式是 TI 专有的、不能共享

    此致、

    Mahantesh