Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28951
大家好、我计划使用 UCC28951来设计 输入电压范围为380-400VDC 的直流/直流 EV 充电器和最大输出功率为3.3kW 的54-86VDC 充电器。 我想知道该 IC 是否符合我 的要求、如果符合要求、您是否为 CCCV 的补偿器设计提供任何参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
大家好、我计划使用 UCC28951来设计 输入电压范围为380-400VDC 的直流/直流 EV 充电器和最大输出功率为3.3kW 的54-86VDC 充电器。 我想知道该 IC 是否符合我 的要求、如果符合要求、您是否为 CCCV 的补偿器设计提供任何参考?
您好!
UCC28951适用于您的应用中的3.3kW 直流/直流转换器。 该器件配置为在峰值电流模式控制下工作。
但是、借助外部电路、您应该能够使控制器在 CCCV 模式下工作以进行电池充电。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何在降压电源中执行此操作。 同样的技术也适用于 PSFB。
此致、
您好!
抱歉、Webench 工具的电压限制为50V
通过以下链接、您将看到一份应用手册、其中讨论了如何使用 UCC28951器件设计 FSFB。 在内部、有一个指向 Excel 设计工具的链接、该链接与应用手册一起提供。 您应该能够使用此 Excel 设计工具、并且输出不会限制在50V 以下
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、