请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25184 大家好、
我的客户希望使用 LM25184进行设计。 LM25184能否 支持 低于2条件功率?
- LM25184 输入:10~42VDC 输出:5V@ 2A
- LM25184 输入:10~42VDC 输出:15VDC + 15VDC @0.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 Jimmy
LM25184
LM25184可以支持 5V@ 2A 设计。 但 对于15V+15V 双输出设计、 根据 FAST 计算工具、输出容量约为13W。 实际上、如果 Vinmin 更大、则输出容量可能更大。 您可以在 TI.com 上找到计算工具。
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revA2.xlsx
此致。