This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184能否支持高达15W 的功率?

Guru**** 2389330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177077/lm25184-can-lm25184-support-up-tp-15w-power

器件型号:LM25184

大家好、

我的客户希望使用 LM25184进行设计。 LM25184能否 支持 低于2条件功率?

  1. LM25184 输入:10~42VDC 输出:5V@ 2A
  2. LM25184 输入:10~42VDC 输出:15VDC + 15VDC @0.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    让我检查并稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    LM25184  

    LM25184可以支持 5V@ 2A 设计。  但 对于15V+15V 双输出设计、 根据 FAST 计算工具、输出容量约为13W。   实际上、如果 Vinmin 更大、则输出容量可能更大。   您可以在 TI.com 上找到计算工具。  

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revA2.xlsx

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LM25184能否支持具有不同接地的双路输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    是的 LM25184可以支持 具有不同接地的双路输出。

    此致。