您好!
在某些情况下、我目前正在努力将此芯片集成到应用中、以限制流入电机的电流。 我们的电池只能提供30安培左右的电流、在我们99%的用例中、我们永远不会超过该电流、通常低于10安培。 然而、在极罕见的情况下、我们使用的电机似乎停止运转、消耗的电流超过30安培、这会在电池上启用一个过压电路来将其关闭。 我们希望避免甚至达到该状态、因此我们希望实现该芯片、从而将电流限制在最大值(15安培)。 更改电机/电池是最终目标、但短期内不可能实现。
我正在尝试从概念和实践上理解此芯片在有源电流限制方面的确切工作原理、因此、如果这种情况变得简单或简单、我很抱歉。 当芯片检测到负载要求提供更多电流时、我看到它只允许有效限制电流的脉冲通过。 我感到困惑的是后面的内容。 我读出芯片将限制电压、这会有效地限制电流、但最终会关断。 这是正确的理解吗? 我想避免芯片完全关闭、所以我对这种行为有点谨慎。
对我的逻辑/理解有任何指导或指导都是很好的。
谢谢!