This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:限流

Guru**** 2512735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178243/tps25982-current-limiting

器件型号:TPS25982

您好!

在某些情况下、我目前正在努力将此芯片集成到应用中、以限制流入电机的电流。 我们的电池只能提供30安培左右的电流、在我们99%的用例中、我们永远不会超过该电流、通常低于10安培。 然而、在极罕见的情况下、我们使用的电机似乎停止运转、消耗的电流超过30安培、这会在电池上启用一个过压电路来将其关闭。 我们希望避免甚至达到该状态、因此我们希望实现该芯片、从而将电流限制在最大值(15安培)。 更改电机/电池是最终目标、但短期内不可能实现。

我正在尝试从概念和实践上理解此芯片在有源电流限制方面的确切工作原理、因此、如果这种情况变得简单或简单、我很抱歉。 当芯片检测到负载要求提供更多电流时、我看到它只允许有效限制电流的脉冲通过。 我感到困惑的是后面的内容。 我读出芯片将限制电压、这会有效地限制电流、但最终会关断。 这是正确的理解吗? 我想避免芯片完全关闭、所以我对这种行为有点谨慎。  

对我的逻辑/理解有任何指导或指导都是很好的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    欢迎使用 E2E!

    在限流模式下、电子保险丝器件通过降低电子保险丝器件上的电压来限制流入负载的电流。 这种情况会导致 eFuse 上的(VIN-VOUT)* ILIM 功率耗散、并升高结温、最终在结温达到 热关断阈值(150C)时关闭 eFuse。

    因此、电子保险丝在电流限制模式下为负载提供服务的时间有限。 下面的图提供了相关信息。

    此致、

    Rakesh