请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54325 大家好、
我的客户正在使用 TPS54325、对此有疑问。
在数据表8.3.2"电源正常"中、它说:
" kΩ kΩ PG 电阻器值、连接在 PG 和 VREG5之间、要求介于20k Ω 至150k Ω 之间"
但目前、我的客户 没有对此进行调整。
我的问题是、
如果它们不放置该 R_PG、会发生什么情况?
我知道这是必需的、因此我将要求客户安装它。
但是、我想知道需要它的原因、并向客户解释它。
此致、
Ohashi