This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:电源正常电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173163/tps54325-power-good-resister

器件型号:TPS54325

大家好、

我的客户正在使用  TPS54325、对此有疑问。

在数据表8.3.2"电源正常"中、它说:

" kΩ kΩ PG 电阻器值、连接在 PG 和 VREG5之间、要求介于20k Ω 至150k Ω 之间"

但目前、我的客户 没有对此进行调整。

我的问题是、

如果它们不放置该 R_PG、会发生什么情况?

我知道这是必需的、因此我将要求客户安装它。

但是、我想知道需要它的原因、并向客户解释它。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    我在这里选择的电源正常电阻器范围背后没有历史、但它可能是通过 PG 引脚的最大电流以及 VREG5引脚(内部 LDO)在为栅极驱动等内部电路供电时可以处理的电流的组合。 我建议保持在数据表指定的范围内。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    当 Vcc 为5V 且 PG 引脚被3.3V 直流拉高时、

    客户是否必须在 PG 引脚和 VREG5之间放置 R_PG?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    R_PG 是要连接在 PG 和上拉 PG 引脚的源极之间的上拉电阻器、在本例中为3.3V 源极。

    默认情况   下、我们建议使用 VREG5电压上拉 PG 引脚、以便 R_PG 电阻器位于 PG 和 VREG5之间。

    谢谢、

    模块