This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:BQ21061EVM 板上的运输模式电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177248/bq21061evm-ship-mode-current-on-the-bq21061evm-board

器件型号:BQ21061EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400

你(们)好  

我对运输模式电流有疑问。 我在运输模式下获得7.5mA 直流静态电流。 不应该是10nA?   

我通过测量 PMID=0V 来确定它处于运输模式。 请提供有关如何在 EVM 上降低至10nA 的说明。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于运输模式电流、该数字看起来非常高。 您能否提供有关测试设置的详细信息? 即 EVM 跳线上的分流器放置、BAT 电压、进入运输模式的方式以及 EV2400或其他一些 I2C 调试器是否已连接。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我没有看到回复、所以我创建了另一个帖子。 请删除另一个。   

    设置为 Vin 断开、电流表与电池连接串联。 我已将电路板连接到 MCU、MCU 可以通过 I2C 对 EVM 进行编程。 对 I2C 进行编程后、我大约按10秒左右的 MR 按钮、让 EVM 进入运输模式。 PMID 测量值为0V。  

    我的电路板是否损坏? 我可能意外地以反极性连接了电池端口。 或者是否有任何配置未被打开?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当未连接电源(Vin 断开、Bat 断开)时、从电池端口测得的电阻约为3.7kOhm。 您可以测量 EVM 板并告诉我您的电阻值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以直接通过在没有 VIN 电压的情况下首先施加电池电压来进入运输模式。 在将 VBAT=3.8V 施加到 EVM 且未连接其他负载的情况下、BAT 引脚应消耗大约纳安级的电流。 当器件处于运输模式之外且未附加负载时、EVM 应消耗大约30uA 的电流。

    在没有为 EVM 供电的情况下、BAT 中的电阻是在大约2.1 MOhms 的条件下测得的。 遗憾的是、正如您提到的测量值约为3.7k 欧姆、我认为这表明 IC 已损坏。

    此致、

    Juan Ospina