Other Parts Discussed in Thread: EV2400
主题中讨论的其他器件:EV2400
你(们)好
我对运输模式电流有疑问。 我在运输模式下获得7.5mA 直流静态电流。 不应该是10nA?
我通过测量 PMID=0V 来确定它处于运输模式。 请提供有关如何在 EVM 上降低至10nA 的说明。
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
你(们)好
我对运输模式电流有疑问。 我在运输模式下获得7.5mA 直流静态电流。 不应该是10nA?
我通过测量 PMID=0V 来确定它处于运输模式。 请提供有关如何在 EVM 上降低至10nA 的说明。
感谢你的帮助
您好!
很抱歉、我没有看到回复、所以我创建了另一个帖子。 请删除另一个。
设置为 Vin 断开、电流表与电池连接串联。 我已将电路板连接到 MCU、MCU 可以通过 I2C 对 EVM 进行编程。 对 I2C 进行编程后、我大约按10秒左右的 MR 按钮、让 EVM 进入运输模式。 PMID 测量值为0V。
我的电路板是否损坏? 我可能意外地以反极性连接了电池端口。 或者是否有任何配置未被打开?
此致
您好!
可以直接通过在没有 VIN 电压的情况下首先施加电池电压来进入运输模式。 在将 VBAT=3.8V 施加到 EVM 且未连接其他负载的情况下、BAT 引脚应消耗大约纳安级的电流。 当器件处于运输模式之外且未附加负载时、EVM 应消耗大约30uA 的电流。
在没有为 EVM 供电的情况下、BAT 中的电阻是在大约2.1 MOhms 的条件下测得的。 遗憾的是、正如您提到的测量值约为3.7k 欧姆、我认为这表明 IC 已损坏。
此致、
Juan Ospina