主题中讨论的其他器件:TPS22992
大家好、
我的客户有一个项目、使用了 Intel Elkhart Lake 平台。
根据规格定义、负载开关输出斜升时间应小于65us。
电源轨电压为1.05V (PVCCST_CPU)。
根据我们的数据表、这个芯片似乎无法满足这个要求、有什么建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
使用3.3V VBIAS 时、TPS22992将不符合您的65US 要求。 当 CT = 0pF 时、其预期上升时间为~107uS、这对于您表示的客户需求而言太慢。
在 Ron、电流和特性方面还有哪些其他要求? TPS22992的覆盖范围与965相同;但是、我们的上升时间更快的负载开关的额定值通常要低得多。
此致、
Kalin Burnside