请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 大家好、
我的一位客户计划在其设计中鉴定我们的 TLV767、以此作为替代方案。 但原始器件具有相同的引脚排列、但引脚5与 NC 相同。 如果将引脚5悬空、则会对 TLV767的性能产生什么影响?
谢谢!
BR、
Alfred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alfred、
您在 TLV767上查看的是什么封装?
DRV
不建议将 GND 保持悬空、因为当散热焊盘连接到 GND 时、内部 GND 和它之间存在阻抗、这可能会导致 LDO 的直流和交流运行出现错误。
DGN
有一个内部上拉电阻器、如果保持悬空、将启用器件
'这个引脚有一个内部上拉电阻器并且可保持悬空来启用器件或者此引脚可被连接至输入引脚。'
dBV
通过浮动输出、您将无法从器件获取调节。
此致、
John