主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
我在下面这个中有关于 TPS65988引导标志(0x2D)寄存器的问题。
- 我读取 boott 0x2D 该值是 f800000000a206000030000000,然后交换 00000030000006a2000000f8,它是否需要交换?
- 根据上述值,您能否确认价图读数是否正确?
- 像 SpiFlashPresent 一样的位3 (字节1~4)是值1是对吗?
- 位4 ~7区0 ~ 1、区1无效~寄存器0无效为1对吗?
- 与 REV_ID 金属类似的位(字节9~12)是2吗?
- 与 REV_ID Base 类似的位(字节9~12)是值是 a 吗?
- 在 TPS65988 TRM 数据表中,REV_ID 金属和 REV_ID 基址以字节9 ~12为单位,但为什么读取的值是32 ~ 39位?
谢谢、
Sofian