This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:启动标志(0x2D)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176428/tps65988dj-bootflags-0x2d

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

我在下面这个中有关于 TPS65988引导标志(0x2D)寄存器的问题。

  1. 我读取 boott 0x2D 该值是 f800000000a206000030000000,然后交换 00000030000006a2000000f8,它是否需要交换?
  2. 根据上述值,您能否确认价图读数是否正确?
    1. 像 SpiFlashPresent 一样的位3 (字节1~4)是值1是对吗?
    2. 位4 ~7区0 ~ 1、区1无效~寄存器0无效为1对吗?
    3. 与 REV_ID 金属类似的位(字节9~12)是2吗?
    4. 与 REV_ID Base 类似的位(字节9~12)是值是 a 吗?
    5. 在 TPS65988 TRM 数据表中,REV_ID 金属和 REV_ID 基址以字节9 ~12为单位,但为什么读取的值是32 ~ 39位?  

谢谢、
Sofian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofian:

    [1]

    是的、您的"换用"正确。 我们首先返回最低字。

    您可以参考该图以了解位顺序。

    [2]

    看起来字节5-8是隐藏的、可能是保留的。 字节9、它对应于您读取的 metal_rev 和 base 为30、因此它将为修订版0、而 reV_id base 为3。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的评论、我仍有问题

    1.我读取版本偏移0x0F 值为 F7071000 -->字节交换001007F7 (基于数据表的版本...如下所示)

    二进制编码十进制版本号、引导加载程序/应用程序代码版本。表示为 VVVV.MM.RR,删除了前导0。例如,65794d (十进制)-> 0x00010102 -> 0001.01.02 -> 1.1.2 (版本)。 版本信息以小端字节序格式返回、即字节1 = RR、字节2 = mm 等

    所以版本实际上是10.7.F7 ,它是正确的吗?

    谢谢、

    Sofian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofian:

    您的示例的版本信息应为 F707.10.00。

    当我通过 I2C 读取寄存器0x0F 时、返回数据如下所示:04 33 12 07 F8

    字节1、04仅为数据有效载荷大小(4字节)、因此数据为:33 12 07 F8

    按照表1-1的说明、我获得了 F807.12.33的动词(我使用的是不同版本、但我们期望前面的"F")

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我仍然需要向您确认一个寄存器。 如下所示。

    我读取 VID 的偏移量0x00,值0x0是否正确?

    那么,当我读取偏移量0x1时 ,该值是否  为0x32454341,这是预期值?  

    谢谢、

    Sofian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofian:

    我需要向团队成员核实一下这个问题。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofian:

    我看到您为此问题创建了另一个线程、因此我将关闭此线程并继续新线程。