内部引导二极管在 Vcc 和 BOOT 引脚之间短路。
这种情况发生在多个电路板上、经过数小时的工作后。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
V+也为12V 稳压器提供输入、因此 V+以较小的电流提供12V 的电压。
故障表现为24V 电源反复尝试启动而无法启动。
由24V 电源轨供电的 LED 在短时间内闪烁暗淡。 抱歉、我没有这方面的示波器图。
在 LM5088引脚周围一圈发现引脚15和16与功能单元不一致。
进一步调查显示引脚15和16之间存在短路(约5欧姆)。
功能单元测量正向偏置内部二极管上的压降约为0.53V。