This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:内部引导二极管在 Vcc 和 BOOT 引脚之间短路。

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171605/lm5088-internal-boot-diode-is-shorting-between-vcc-and-boot-pins

器件型号:LM5088

内部引导二极管在 Vcc 和 BOOT 引脚之间短路。

这种情况发生在多个电路板上、经过数小时的工作后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    当 SW 引脚上出现过大的电压尖峰或输入电源电压非常接近绝对最大值时、可能会发生这种情况。 请监控 BOOT-GND 电压、并检查高侧开关导通时是否存在过冲。   

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为26-32VDC。

    我怀疑 SW 引脚上任何大于76V 绝对最大额定值的尖峰都可能导致损坏、对吧?

    再说一次、我正在寻找 BOOT 引脚上超过90伏最大值的瞬态、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    BOOT-GND 应小于90V

    SW-GND 应小于76V  

    BOOT-SW 应小于16V  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我有一个内部自举二极管发生短路、而24V 输出则在80欧姆电阻负载中工作。

    我不知道怎么可能将叛徒引入到系统中。

    有什么想法吗?

    Thannks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob  

    V (BOOT-GND)、V (SW-GND)、V (BOOT-SW)上的过冲有多大? 您是否能够捕获波形?  

    -李家祥   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了故障部件。

    如果您认为 Tek MSO2024B 的显示屏、过冲看起来很小、约为12%或约为3伏。 请参见随附的。

    这是原理图。  基于 LM5088_Quick_Start.xls 的值

    VIN 为26VDC、负载为80欧姆电阻、Vcc 测量值为7.66V。  我目前无法使用我们的差分探头、但我希望 Vboot 到 VSW 为 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob  

    您的原理图看起来不错。 由于12VDC 直接连接到 EN 引脚、我认为最好在提供12VDC 之前提供 V+。

    您是如何发现内部自举二极管损坏的? 此设计正在大规模生产中?  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+也为12V 稳压器提供输入、因此 V+以较小的电流提供12V 的电压。

    故障表现为24V 电源反复尝试启动而无法启动。

    由24V 电源轨供电的 LED 在短时间内闪烁暗淡。  抱歉、我没有这方面的示波器图。

    在 LM5088引脚周围一圈发现引脚15和16与功能单元不一致。

    进一步调查显示引脚15和16之间存在短路(约5欧姆)。

    功能单元测量正向偏置内部二极管上的压降约为0.53V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    是否存在在启动或关断期间引脚过载的可能性?   

    是否可以在 Q4处添加一个2至5欧姆的栅极电阻器? 并检查是否有任何更改?   

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种切割和跳转很难在该板上实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    然后、仅对于实验、您可以添加外部自举二极管并查看是否有任何变化。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我可以在 Vcc 和 Boot 之间挤压一个外部二极管。  BAT46W (100V、150mA、SOD-123)等类似器件是否能够实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    最好组装一个小而弱的二极管、这样您就可以很容易地发现任何问题

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比如40-50V 和30-50mA?  比如 BAS81?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    我认为 BAS40 系列产品很好。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我的另一个装置出现故障。  它在下一个程序集中运行了几天、在通电时失败。

    您认为在引导引脚和电容器之间添加2-6 Ω 电阻器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob  

    好主意。 它将像栅极电阻器一样工作、此外、该电阻器还有助于更大限度地减小流经自举二极管的浪涌电流。  

    -李家祥