This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:SRAM 固件版本

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178184/tps23880-sram-firmware-version

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881

你(们)好

我正在搜索有关 TPS23880和 TPS23881之间差异的信息。  我们已经使用 TPS23881。  但是、由于芯片短缺、我们看到 TPS23880有替代产品。  对于 TPS23881、我们使用的是固件版本0x05。  TPS23880是否使用与 TPS23881相同的固件?  如果没有、我可以从哪里获取 TPS23880的最新固件。

对于 TPS23881、最新的固件是什么?  如果0x05不是最新的、在哪里可以获得最新的?

如果两个芯片不使用相同的固件、我们可以使用"器件 ID"寄存器来识别芯片版本并下载正确的固件吗?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    "TPS23880是否使用与 TPS23881相同的固件? "

    不、它们是不同的。 要访问 TPS23880固件、您需要访问 https://www.ti.com/product/TPS23880 并确保已登录 TI.com 帐户。  

    1.在产品页面中,点击“立即申请”,如下所示:  

    2.填写提示后、 https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware 中应显示"TPS23880 设计资源"一节中的 SRAM 固件。 您将看到 TPS23880的最新可用 SRAM 版本为 v02。  

    "对于 TPS23881、最新的固件是什么?  如果0x05不是最新的、我可以从哪里获得最新的?"

    TPS23881的最新固件 为 v07。 您可以通过从 TPS23881产品页面 https://www.ti.com/product/TPS23881申请固件来访问它 。 其余步骤与上述步骤相同。

    "如果两个芯片不使用相同的固件、我们可以使用"器件 ID"寄存器来识别芯片版本并下载正确的固件吗?"

    是的、 这非常好。   

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答

    是否有适用于 TPS23881 SRAM 固件的发行说明?  我当前正在使用固件0x05、并希望查看更改以确定是否需要升级到固件0x07。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:  

    版本说明随固件下载一起包含在安全软件页面中。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我有两个固件。

    最后一个问题、TPS23880的器件 ID 是什么?

    谢谢你

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:  

    TPS23880的器件 ID 为0x21

    TPS23881的器件 ID 为0x22

    此致、

    西贡达