This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:能否#39;t 获得正确的输出、启动失败?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178655/tps65131-can-t-get-proper-outputs-startup-failure

器件型号:TPS65131

我还删除了 C118。  此外、芯片会产生咔嗒噪声。

我尝试获取-9V 和+9V 输出。  相反、我的+9V 是10.2V、我的-9V 是不稳定的、大约-12至-14、并且一直在移动。

我还移除了 R83和 R84以移除负载:

想知道您是否有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于 VPOS、R78=6.81k 且 R82=51.1k 时、电压设置为10.3V、而不是9V。 请参阅数据表"8.2.2.1.1升压转换器"

    您的负载电流是多少? 您是否有 VNEG、FBN 和 OUTN 的波形图?

    BR

    Patrick