请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 我还删除了 C118。 此外、芯片会产生咔嗒噪声。
我尝试获取-9V 和+9V 输出。 相反、我的+9V 是10.2V、我的-9V 是不稳定的、大约-12至-14、并且一直在移动。

我还移除了 R83和 R84以移除负载:

想知道您是否有任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我还删除了 C118。 此外、芯片会产生咔嗒噪声。
我尝试获取-9V 和+9V 输出。 相反、我的+9V 是10.2V、我的-9V 是不稳定的、大约-12至-14、并且一直在移动。

我还移除了 R83和 R84以移除负载:

想知道您是否有任何建议。