This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在两相应用中,主器件消耗的电流大于从器件部分。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176413/lm5122-in-two-phase-application-the-master-draws-more-current-than-the-slave-section

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP10749

大家好、我设计了一个基于 pmp10749升压控制器的双相转换器。 在两相应用中、主器件消耗的电流大于从器件。两个部分的电流感测电阻均为2.2m Ω。 输入电压为4.1V、从输出汲取的电流为10Amper、输出为9.96V。
当我测量从器件部分的电流感应电阻器上的电压时,电压为32.8mV,而主 器件部分的电流感应电阻器上的电压为35.80mV。

因此、主器件消耗的电流增加了1.54A。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electronx Electronx Electronx、

    您能否分享原理图或至少一个方框图? 在 PMP10749中、我找不到双相转换器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、感谢您的反馈、 e2e.ti.com/.../image_5F00_ask_2D00_1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    感应电阻器上的几 mV 差值是正常的、因为电流感应放大器并不理想、即使您使用的电阻器也会有一些不同的值。

    务必确保2个转换器的功率级看起来完全相同、即使进入感测环路的噪声也会导致级之间的电流差。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、感谢您 的回答。此外、我使用万用表测量电流感应电阻器的两个端子。这是测量两个不同相位可以提供的电流的好方法吗?