请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件:PMP10749
大家好、我设计了一个基于 pmp10749升压控制器的双相转换器。 在两相应用中、主器件消耗的电流大于从器件。两个部分的电流感测电阻均为2.2m Ω。 输入电压为4.1V、从输出汲取的电流为10Amper、输出为9.96V。
当我测量从器件部分的电流感应电阻器上的电压时,电压为32.8mV,而主 器件部分的电流感应电阻器上的电压为35.80mV。
因此、主器件消耗的电流增加了1.54A。 这是正常的吗?