This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCR:引线是否变粗糙

Guru**** 2391075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178352/tps54202-tps54202ddcr-do-the-leads-have-been-roughened

器件型号:TPS54202

大家好、

我从以前的案例中了解到、引线框架/引线端会变粗糙、使引线看起来像强氧化、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718449/faq-why-do-the-leadframes-look-strongly-oxidized-or-corroded

客户提出了有关零件引线的问题、因为似乎所有引线在每个引线中都有某种褪色。

这是另一个粗糙的引线框示例吗?

请提前告知并感谢您。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我将在内部与团队进行核实、收到此消息后将向您提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    已与团队核实、此 SOT236封装引线框架具有 SN 涂层。 应该没有 针对它的附加过程。  

    我是否可以检查是否对此有任何问题?  如果没有焊接风险、我们通常不会对引线框架进行粗糙处理。  

    BTW,此部件包已通过 BLR 测试。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、感谢您提供的信息。 在他的位置,这些导联会有一些变色,所以问题是它是否会影响此组件的任何使用或可靠性,比如说从客户端执行可焊性测试  

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    是否可以使用黄金样本进行详细比较? 老实说 ,变色 不是那么清楚。 或者您可以放大变色 的部分吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看以下图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    哪一个是异常的? 哪一个是黄金?

    它们对我来说都是正常的。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、这两张图片来自一个新样片、我们目前没有此器件型号的黄金样片。 我们发现引线的边缘看起来是黄色的、引线的底部看起来是银色的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件带有非粗糙引线框。 很难说您的样品是异常的、因为 AT 会对引线框进行镀层。   我认为这在镀锡之后是正常的。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    没问题、我会先关闭此威胁。 请告诉我们是否有任何进一步的问题。

    BRS、

    是的