主题中讨论的其他器件: LM5109B
您好、专家、
对于 LM5109B-Q1的 VDD 有疑问。 VDD 的建议工作电压为8V 至14V。 客户希望使用一个简单的线性稳压器为 VDD 供电。 线性稳压器的输入为12V 电池、工作范围约为9V 至16V。 Vbat 低于9V 时的电压。 线性稳压器到 VDD 的输出可能低于8V (7~8V)。
我的问题是、在某些情况下、当 VDD 低于8V 时、这是否会对 LM5109B-Q1的功能产生一定影响? 换句话说、当 VDD 低于8V 时、LM5109B-Q1是否可以正常工作?
谢谢!
Eden Wen