This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B-Q1:VDD 低于8V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B-Q1, LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178044/lm5109b-q1-vdd-below-8v

器件型号:LM5109B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5109B

您好、专家、

对于 LM5109B-Q1的 VDD 有疑问。 VDD 的建议工作电压为8V 至14V。 客户希望使用一个简单的线性稳压器为 VDD 供电。 线性稳压器的输入为12V 电池、工作范围约为9V 至16V。 Vbat 低于9V 时的电压。 线性稳压器到 VDD 的输出可能低于8V (7~8V)。  

我的问题是、在某些情况下、当 VDD 低于8V 时、这是否会对 LM5109B-Q1的功能产生一定影响? 换句话说、当 VDD 低于8V 时、LM5109B-Q1是否可以正常工作?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我也是伊安。

    LM5109B 在25 C 下具有6.7伏的欠压锁定保护。这在-40 C 下可能是6.0 V、在125 C 下可能是7.4 V。在125 C 下可能会出现7.4 V UVLO 问题。 这意味着您的器件无法很好地处理高温。

    输入阈值也会根据电源电压而变化。 图13对此进行了介绍。

    上升和下降时间也取决于电源电压。 电源电压越低、器件的开关速度越慢。

    我认为这可能是可行的、但我建议使用降压/升压转换器或其他电源轨为器件供电。 也可以使用电池为器件供电。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    幸会!  

    工作电池电压为9~16V。 电池电压轨可能会产生噪声、因为它有许多 ECU 电源。 如果不考虑12V BAT 上的噪声、您是否预见使用动态范围(9~16V)来驱动 MOSFET 会有任何风险?

    谢谢!

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我不想超过14伏。 很抱歉、我错过了您已经说过电池电压的事实。

    我在实验室中测试了 EVM。 该 EVM 在室温下的工作电压低至6.3伏。

    此外、我在 UVLO 部分重新阅读了数据表。 列出的值是上升阈值。 在125°C 时、芯片将以大约6.9伏的电压进入 UVLO。

    如果芯片电压高于7伏、似乎可以正常工作。 但是、我不会尝试在7伏以下操作芯片。

    顺便说一下、TI 当然无法保证在建议的工作条件之外的功能。

    此致、
    Edthan Galloway